This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:温度导致增益漂移?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/588315/ths7530-gain-drift-due-to-temperature

部件号:THS7530

您好,

我们希望在高频超声波应用中将两个THS7530串联用作VGA,特别是因为它具有良好的噪声性能。 但我们有点困惑,因为数据表中没有关于增益漂移到期温度的任何陈述。 在给定的±μ 2.25 dB内进行生产中的推导并不成问题,我们通常会将其校准出来,但在高于+- 0.5 dB时,不能容忍长期漂移或温度漂移。

我的问题是,你有没有这方面的资料,还是我们会买一些牌来核实?

谢谢,顺祝商祺

亨德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hendrik,

    我们正在检查我们的数据库,以查看温度信息中的增益变化是否可以随时提供给您。 通常,我们提供不同温度下增益变化的数据,但长期漂移通常不会报告。 假定只要输入和输出直流规格在数据表中设置的生产限值内,长期增益漂移效应就不是问题。

    此致,
    Rohit