This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UAF42:跨阻抗放大器的凹口滤波器

Guru**** 2510155 points
Other Parts Discussed in Thread: UAF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/587737/uaf42-notch-filter-for-transimpedance-amplifier

部件号:UAF42

您好,我有一个应用程序,我在真空室中使用法拉第杯测量离子电流。  对于我们的测量,我们有一个Keithley 616微微安培计,它非常好,但我们也有相当大的噪音。  我相信噪音是60赫兹的,因为如果我们关闭附近的设备,噪音就会消失,而设备是480 V的工业机械。  不幸的是,我们需要定期进行测量,并且不可能定期关闭生产工厂的设备。  我希望可以制作一个60 Hz的滤波器来消除部分或大部分噪音。  UAF42是一个有源滤波器,可能很有用,它只有大约10 PA典型输入偏置电流。  我们的测量值在高纳安到微安范围内,远高于此有源滤波器的输入偏置电流范围。  在这样的设置中使用此过滤器有什么建议?  是否还有其他有源滤波器或可能也应该考虑的无源滤波器?

还有一个问题,我的微微安培表基本上是作为一个互阻抗放大器(将电流转换为电压),所以一般来说,是否可以在任何互阻抗放大器之前使用此有源滤波器?  或者是否有更适合的被动过滤器?

此致,

苏格兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scot,

    感谢您使用TI来解决您的滤波器问题。  对于带式过滤器,我建议您使用TI 的过滤器设计器 进行最终设计。 此软件不支持UAF42,但您可以设计滤波器近似值的类型,选择电路toplogy (Sallen-Key与MFB)以及为您的电路选择放大器。

    就电路结构而言,我认为您需要在缺口滤波器之前先使用TIA。 缺口滤波器不会忠实地将您的电流更改为电压。

    请将您的电路图发送给我,以便我们进一步讨论。