This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:确认波形功率应用的传感器规格正确

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/588075/ina210-confirm-correct-sensor-specification-for-wave-power-application

部件号:INA210

您好!

我要处理的是一个有6个电机的波浪发电机,它需要监测电流以确定产生的功率。

我们的每个电机的最大预期电压似乎约为2V,最大电流约为0.5A,但我们正在寻找尽可能接近0A的良好分辨率。

而且,如果电机根据波形运动启动,则信号在低频下非常动态。  

霍尔传感器不适合如此低的电流,我对电流感应放大器几乎没有经验。

INA210是否适合此应用?

100欧姆电阻器似乎可以在低电流下获得良好的结果。 非常感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    使用INA210可测量的最低电流取决于您选择的并联电阻器和所需的精度。 在INA210网站(右角),您可以根据您的应用程序和我们的设备计算您的应用程序中将看到的最坏情况错误。

    示例:

    此外,我们还提供了最新的分流监视器培训视频,这些视频将有助于您熟悉我们的设备! 请查看。  

    链接: https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers