This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:与INA226 EVM通信时出错

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/588311/ina226evm-error-communicating-with-ina226-evm

部件号:INA226EVM
主题中讨论的其他部分:INA226

我正在使用INA226 EVM revA。 我遵循了用户指南并完成了以下操作-

我的目的是测量高侧并联电阻上的电流。 我已做了以下工作-

已连接USB电缆,带主机PC和EVM

1.VBUS引脚--> 19V

2. VIN+针脚--> 19V  

3. VIN-引脚-->并联电阻器的另一侧

4. GND针脚-->负载的回路接地

5. USB连接在带有主机PC和EVM的交换机上

出于某种原因,EVM软件在VBUS上发出过电压警报。 似乎认为VBUS是81V。 因此,我断开了所有引脚(浮动),连接了USB b/w PC和EVM,并再次启动了s/w。 我仍然收到相同的错误。 软件中的图形还显示81伏VBUS。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在s/w窗口底部看到红色的“Error communicating with device (与设备通信时出错)”警告。 仅供参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aish,

    我通常在USB电缆停止工作或地址针脚不正确时收到此错误。 要进行调试,请尝试将USB数字适配器直接连接到计算机,而不要使用USB电缆(请参阅下文)。 另外,请确保将地址选择针脚跳线(J5和J3)设置为默认值(GND),并将电源跳线(J2)设置为INT。 希望这能有所帮助!