This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:输出共模电压

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6554, LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/588281/lmh3401-output-common-mode-voltage

部件号:LMH3401
主题中讨论的其他部件:LMH6554

我正在考虑用这款速度更快的放大器替换LMH6554。 根据数据表,我可以将输出共模电压设置为正电压轨的2V以内。 测试条件显示"差分增益偏移< 1db",这是线性的吗? 还是非线性增益压缩? 我在其他设备上没有看到此警告。  数据表第11页上的图形表示失真响应非常低。

该应用程序将驱动1Vpp进入具有1.9V Vcom的200ohm差分负载。 由+4和-1V25导轨供电。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    输出共模电压"差分增益偏移<1db"的测试条件是线性增益规范。

    我认为当 从+4和-1V25导轨操作LMH3401时,输出共模电压为1.9V Vcom应该是可以的。 您的输出共模电压仅为0.525V (= 1.9V - 1.375V),从中点偏移,中点应该是相当线性的区域,以操作LMH3401输出共模电压。

    此致,

    Rohit