This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:使用高于推荐值的并联电阻器

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/587732/ina219-using-higher-than-recommended-shunt-resistor

部件号:INA219

您好,

我目前正在尝试测量1.4 ar和平 流()的0.9 m A到5 m A的电流,并希望在保持正确准确度的同时实现自动化(万用表是我目前最好的朋友)。

在网上搜索信息,我发现INA 219女巫似乎很适合与I2C一起使用,直到我发现了这种电流的低精度。

如果这个问题很愚蠢(我的电子课程早就被遗忘了),欢迎您嘲笑我,但我可以使用比推荐的100 mOhm值更高的并联电阻器吗?

除了读数不正确之外,是否还有其他风险?

感谢您抽出宝贵时间为我提供帮助!