This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4520:共模,带单5V电源

Guru**** 2505475 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/587303/ths4520-common-mode-with-single-5v-supply

部件号:THS4520

大家好,

如果我使用5V单电源而不是+/-2.5V,CM电压是否会相应地转换为+1.2V和+4.25V?

我认为坡道不在乎,对吗? 或者,我是否真的需要图63 THS4520数据表中所示的电路? 此电路显示如何将单端转换为差分信号,正确吗?

谢谢,此致,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hans:

    是的,如果使用5V单电源而不是+/-2.5V,CM电压将相应地转换为+1.2V和+4.25V。

    我认为THS4520数据表中的图62在将单端信号转换为单个5V电源上的差分信号方面更为相关。 您需要图62中的电路,以便在直流耦合应用中使用单5V电源操作设备时,输入共模电压处于限值范围内。

    此致,
    Rohit