This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:推荐的输入和反馈电阻

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/587102/ths4541-reccomended-input-and-feedback-resistance

部件号:THS4541

您好,

我有一些事情要确认。

在 Ω kΩ 数据表的参考电路中,输入电阻约为100 μ A,但在我们的系统中,它需要约为几 μ A。

我们假设收益大约是3倍。

我 认为 除了噪音外,没有其他问题。

如果有建议的电阻值,请告诉我原因。

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomoaki-san,

    我们使用小值电阻器的原因有很多:

    1.由于放大器是低噪声的,因此我们不想通过添加大型电阻器来影响整体噪声性能。

    2.高速放大器的输入偏置电流往往在uA范围内,因此使用大电阻器会导致输出偏移增加。

    3.在高偏置电流的情况下,电流噪声也会增加,从而增加整体输出噪声,因为电流噪声会乘以反馈电阻。

    4.当与放大器输入电容作出反应时,大型反馈电阻器将使噪声增益变为零。 此零可能导致不稳定或降低相位裕度,以便通过添加反馈电阻并联的反馈电容器来补偿引入的极。 最终结果将导致总带宽减少。 可以在TINA或任何SPICE模拟器中模拟此效果。

    -Samir