This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301与ISO122之间的澄清

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122, AMC1301, RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/586629/amc1301-clarification-between-amc1301-and-iso122

部件号:AMC1301
主题中讨论的其他部件:ISO122,RCV420

尊敬的先生/女士:

我正在使用单电源4-20mA电流回路接收器。 我根据TI提供的数据表设计了电路。 在该隔离放大器中,ISO 122被推荐使用。

为什么我不应该使用AMC1301来代替ISO122。 请告诉我AMC1301和ISO122之间的区别,为什么在单电源4-20mA电流回路接收器电路中建议使用ISO 122。  

在此附上ISO 122和AMC 1301的数据表供您参考。

谢谢你

谨致问候

Arun Kumar.N

e2e.ti.com/.../sboa023.pdf  

e2e.ti.com/.../amc1301.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arun,

    AMC1301和ISO122之间有一些相当显著的差异-最值得注意的是输入电压范围(AMC1301上为+/-250mV,ISO122上为+/-10V)和隔离电压额定值(5000Vrms,1500Vrms)。  ISO122需要双极电源,它是单端输入和输出。  AMC1301是单电源,具有完全差动输入和输出。

    也就是说,如果您参考ISO122数据表中的图20,并将此处显示的ISO122P替换为AMC1301,则需要在RCV420和AMC1301之间使用另一个放大器将输出比例缩放到+/-250mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,


    感谢您的宝贵建议,先生。


    此致
    Arun