This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-N:爆米花噪音

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904-N, TLV272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/587084/lm2904-n-popcorn-noise

部件号:LM2904-N
主题中讨论的其他部件: TLV272

您好,

目前,客户对以下设备LM2904-N的爆米花噪音有疑问 因此,根据我的理解,爆米花噪音通常发生在双极晶体管上,而这个问题不发生在CMOS设备上。  

因此 ,我想知道我们是否有与LM2904-N类似的设备,这些设备已经实施爆米花噪音测试,如果我们确实需要在CMOS设备上向客户建议哪种设备与LM2904-N类似

此致

Adi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adi Irwan,

    对于高达16V的电源,我建议使用TLV272

    这是CMOS,但我不知道它的噪音测试。