This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC271:查询TLC271CP

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/586804/tlc271-inquiry-for-tlc271cp

部件号:TLC271

团队成员,您好!

我的客户对TLC271CP有一些疑问。 请您就以下事项向我提出建议吗?

Q1)在-0C至+25C时,典型的 αVIO Ω 是什么?  如果您没有 这些数据,请告诉我。
Q2)  19.2uV/C和12.1uV/C是什么意思?

Q3) 我们可以从TI网站(http://www.tij.co.jp/product/jp/TLC271/toolssoftware)获取PSpice文件
       但是,sloj091.zip中有2个文件。  
       什么是脱扣器?

非常感谢您的帮助。

此致,
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamazaki-san,

    Q1)在-0C至+25C时,典型的 αVIO Ω 是什么?  如果您没有 这些数据,请告诉我。

    对于-0C至+25C的温度范围,我们没有特定的 αVIO º C漂移信息,但它应该可以与电气特性表中所列的+25至+125C温度范围的典型值进行比较。


    Q2)  19.2uV/C和12.1uV/C是什么意思?

    您参考的图形是25到+125 C温度范围的TLC271输入偏移电压温度系数的直方图。 测试了三百五十六个放大器,并将其各自的漂移系数组合成2组紫外宽度。 大多数365设备都绑定到+/- 1uV容器中,较少绑定到较高的Drfit容器中。

    其中一台设备的19.2 UV/deg-C水平要高得多,另一台设备的12.1 UV/deg-C水平要比大多数被测设备高得多。 他们的漂移可能超过了整个批次的+/- 3标准偏差(曲线下的99.7 %面积)。 在统计数字中,这种罕见的发生被称为"离群值",因为它们  远远 不属于 人口分布。

    Q3) 我们可以从TI网站(http://www.tij.co.jp/product/jp/TLC271/toolssoftware)获取PSpice文件
           但是,sloj091.zip中有2个文件。  
           什么是脱扣器?

    tlc271readme.txt文件解释了模型的每个版本:1级,2级以及高,中和低电流偏压。 1级/ 2级是指 定义模型中使用的CMOS晶体管的不同方式。 这在早期的设备建模中很常见,目前使用不多。 我通常使用2级模型,但通常看不到1 级模型的模拟结果有多大差异。 为您要使用的偏置水平选择模型。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯-桑,

    我明白了。 非常感谢您的及时回复。

    此致,
    Akihisa Tamazaki