This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:负载阻力

Guru**** 2532870 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/586162/xtr115-load-resistance

部件号:XTR115

您好,

我收到了客户的以下问题。

500Ω Ω 负载电阻是否允许XTR115?

(对于负载阻力值的选择,是否有任何限制?)

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi,

    允许的最大负载电阻基于零件的合规电压。 下面是一篇博客文章,介绍了合规性电压以及如何确定设计中可支持的最大负载电阻:  

    此致,

    Zak Kaye

    精密放大器应用