This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV761:共模输入电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/586653/lmv761-common-mode-input-voltage

部件号:LMV761

您好,
我的问题是如何考虑LMV761的共模输入电压范围。 当组件为5VDC供电时,数据表给出的CMVR等于3.8V。 在我的应用中,V-= 0至5V,V+= 0.5V。 通用电压的定义是:(V++ V-)/2 =>在我的情况下,Vcmv =(5V + 0.5V)/2 = 2,75V,范围为3,8V。
我想知道我的考虑是否正确,或者我是否必须在每个引脚(V+,V-)上分别应用3.8V范围?
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laurent:
    我没有完全关注您的耗材! 如果您的V-可以是5V,则您的V+不能是0.5V,因为V+必须比V-更正。 请再解释一下。

    关于LMV761 CM电压范围:您的输入电压变化范围为V以下0.3V至V+以下1.2V。 假设您的V-= 0.5V且V+= 5V (如上所述,我在遵循您的电源规格时遇到问题),那么您允许的输入CMVR为0.2V (V-- 0.3V)至3.8V (V+- 1.2V)。

    此致,
    Hooman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Laurent:

    这是一个非常常见的误解。 “平均”共模定义不适用于比较器。

    运算放大器设计为由于反馈回路,在输入之间具有较小的差动电压。 以平均值计算是合理的。

    比较器可以具有100毫伏到几伏的差动输入。 因此,"平均"定义可能允许操作超出输入范围。

    因此,您必须单独查看每个引脚输入电压范围。 两个针脚都不能违反输入范围条件。

    您的V -是否真的介于0和+5V之间? 我不清楚您的供应情况。

    输入电压上限为1.2V,低于V+。 无论电压如何,这种电压都保持不变。

    在任何情况下,您都必须单独查看每个输入范围...而不是两者的"平均值"。

    此致,