This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:询问INA219设计问题

Guru**** 2527390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/586562/ina219-asking-for-the-ina219-design-questions

部件号:INA219

大家好,
客户希望针对当前显示器应用评估INA219B。

您能帮助解决以下问题吗?
INA219A引脚与INA219B是否兼容,INA219B的准确度是否更高? 支持INA219B是P2P到INA219A,对吧?
2.请查看以下示意图并提供您对附件的意见。
3.以下电路是否有电流限制? 如果客户想要监控3.3V (20A)和12V (4A),则需要实施哪些更改。
如何选择并联电阻器?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    我将在论坛上回答问题1和4,并在您的电子邮件中回答问题2和3,因为这是客户的私人示意图。  

    1. INA219A和INA219B引脚对引脚兼容。 INA219B改进了规格。 请参阅电气特性表中的Vos规范。  

    4.我们有一个视频教程,介绍如何选择并联电阻器。