This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS321:低余量电流接收器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TS321, LM10, LMC8101, TINA-TI, LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/586423/ts321-low-headroom-current-sink

部件号:TS321
主题中讨论的其他部件: LMC8101TINA-TILM321

大家好,

我正在寻找低成本线性单LED驱动器,以满足以下要求:

-输入电压:3.5V-8V

- LED VF:3.2V

-带线圈:40mA-300mA -电阻器可编程

-螺旋精度:+/- 5 %  

-尽可能低的成本和小的规模,但没有BGA/CSP封装

您是否有推荐的电路? TS321是否最适合? 我在Tina上尝试了以下操作,似乎工作正常(PN仅供说明-我使用了不同的设备和调整的参数),但希望确保我没有遗漏任何内容。 是否有任何低成本的方法来生成200mV参考电压(或更小/更低成本的LM10类型 设备)?

谢谢!

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antonio:

    成本最低的BGA / CSP器件将是适合此应用的LMC8101,并且可以运行整个电源电压范围(3.5V - 8V)。

    TINA-TI模拟看起来很好,MOSFET似乎在所有电压下都停留在饱和区域(您希望达到的位置)。 我尝试的某些设备导致不稳定,我无法修复! 这些设备可能是型号不理想的旧设备。 但我看不到使用LMC8101时出现的任何问题,如下所示。

    TINA-TI模拟文件(我已编辑了MOSFET模型以获得与您使用的器件相匹配的较低阈值电压):

    e2e.ti.com/.../LMC8101-LED-driver-Hooman-4_5F00_4_5F00_17.TSC

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hooman,

    感谢您的详细回复。 很抱歉,如果我不清楚,但客户不能使用BGA/CSP套件。 您是否有类似的设备可以工作,但比VSSOP小(例如SOT-23)? 是否有任何低成本建议来生成200mV参考?

    谢谢!
    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antonio:
    LM321是唯一能够覆盖电源电压范围的小型封装(SOT23或更小) OPA设备。 我没有用这个设备模拟结果。

    对于0.2V参考电压,我只需使用偏置电源电压的齐纳,或1.2V通用并联参考电压,然后将电压(使用2 R的分压器)划分为0.2V,并具有足够的噪声/并联电容去耦以消除噪声。

    此致,
    Hooman