This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:备选互阻抗配置

Guru**** 2770095 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631, OPA857, OPA842, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/586039/ths4631-alternative-transimpedance-configurations

部件号:THS4631
主题中讨论的其他部件: OPA857OPA842TINA-TI

您好,

我想使用THS4631作为光电二极管放大器,因为我需要使用非常低的反馈电容器,所以我要使用图39。 THS4631数据表中的备选阻抗配置1。 但是,当我试图在LTSpice上模拟它时,它的结果并不稳定。 根据我的猜测,我认为我选择了错误的CF (反馈电容器)。

我想澄清:

1. CF等式中的RF值为Rf2,增益应为RF1 + Rf2

2.在这种情况下,我发现Req不正确。 简单分析,如果我打开RF3 (下壁电阻),则REQ仅变为RF1。 因此,增益应为:(Rf1Rf2 + Rf1Rf3 + Rf2Rf3)/RF3

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    方程式5中显示的REQ值是正确的。 这是低频互阻抗增益的值。 但是,由于电路结构的差异,方程式(1)可能无法直接使用。 请告诉我您所使用的每个电阻器的值以及您的光电二极管电容。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想将图39用于我的设计。 所以我的输入信号将是一个f=10MHz和1pF cap的正弦信号。
    我希望增益为1万,所以我选择rf1=rf2=5000ohm。 但是,我不知道如何正确计算CF,因为模拟给了我一个不稳定的结果。 您能为我提供一个好的方法,如何解决方程式1?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    10kohm不是一个非常大的电阻器。 我只需要使用一个10kOhm直向电阻器。 更好的解决方案是查看集成TIA - OPA857,该放大器可提供20千欧姆的增益和100 MHz的带宽。

    另外,在10千欧时,我可能会使用具有BJT输入的放大器,如OPA842。 有关何时使用JFET/CMOS以及何时从噪声角度使用BJT的信息,请参阅此应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/sboa122/sboa122.pdf

    顺便提一下,请确认10MHz是毫赫兹还是美赫兹。

    -Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能想增加一个数量级的增益。 您能为1pF和10兆赫输入信号提供一个精确的CF计算(公式)吗? CF值太低,这就是我想要使用备用配置的原因。
    我将尝试模拟OPA842。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查阅这两篇博客文章,了解如何补偿 标准 TIA电路-

    e2e.ti.com/.../what-you-need-to-know-about-transimpedance-amplifiers-part-1

    e2e.ti.com/.../what-you-need-to-know-about-transimpedance-amplifiers-part-2

    这里有一个指向计算器的链接,您可以使用该链接来查找解决方案。 如果您需要修改电路的解决方案,则必须在TINA-TI或您选择的模拟器中进行数学计算或模拟。 要确定合适的CF,您需要模拟回路增益并确定所需的相位余量。

    看着上面的电路,我不太确定您正在尝试做什么。 如果您的源是光电二极管,它被建模为带并联电容器的电流源。 看起来您有一个带串联电容器的电压源。 同样,如果您关注博客帖子,您将看到如何模拟TIA电路以获得环路增益和频率响应。

    -Samir