This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:无VCC时的输出电压

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM2903, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/586186/lm2901-output-voltage-in-case-of-no-vcc

部件号:LM2901
线程: LM2903LM339中讨论的其他部件

大家好,

我了解如果在  无 VCC (断电)的情况下施加输入电压(~36V),LM2901和LM2903不会损坏。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/precision_amplifiers/f/14/t/37.6165万
我认为输出引脚(XOUT) 与上述相同。
我的理解是否正确?  

我还想知道  XOUT是否具有 ESD结构。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    您回答正确。 即使电源电压为零,输出也可以被拉至法定指定电源范围内的任何电压。它不会造成损坏,但当然,输出状态未定义(应该为高)。

    LM2901/LM339系列没有ESD保护设备。 这些旧器件坚固耐用,无需ESD保护即可继续使用。

    此致,