This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:关于非线性

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/585925/amc1301-about-nonlinearity

部件号:AMC1301

大家好,


℃:-50 (最小值),±15 (典型值),50 (最大值)[ppm/μ m]
非线性:- 0.03 % (最小值),±0.01 % (典型值),0.03 % (最大值)


上述非线性计算公式是什么?
我想知道当Vfsr小于±250mV时,此非线性是否接近±0.01 %。


此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    感谢您对AMC1301的提问! 关于您的第一个问题,我不确定我是否理解您要寻找的公式。 增益和非线性误差基于物理测量,而不是计算。 图22和23显示VDD1在3.3 和5.0V时的增益误差漂移,而图25,26和27显示输入电压,电源电压和温度的非线性。 这是您要寻找的细节吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom-san,

    感谢您的回答。
    我知道这是一种物理衡量,而不是一种公式。
    图22,23,25,26和27非常有帮助。

    此致,
    加藤