This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:通过EEG的差分放大器

Guru**** 2526610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/585808/ina118-differential-amplifier-through-eeg

部件号:INA118

我使用了一个涉及INA118P的电路。 当我保持rg =500欧姆,电源电压+5/-5并通过一个20mV p-p的函数发生器输入时,我得到输出0.2 v p-p 收益应该是100,但实际上只给了10。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishal,

    请测量500欧姆电阻器并确保其正确。 如果没有问题,请张贴您的INA118P示意图,以便我们进行回顾。 显示输入发生器和输出负载连接。 输入频率是多少?

    您是否通过TI授权分销商获得了INA118P?

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程