This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Precision Labs ADC -错误

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604961/precision-labs-adcs---mistakes

我在最近的Amp Hour播客上从Art Kay那里听说过SAR ADC Precision Labs。 由于ADC实验室似乎还没有自己的论坛,我认为这里是发布文章的最佳位置。 如果合适,MOD可以随意移动。

我观看了所有视频并完成了所有测验,发现了一些错误(或者可能我无法理解某些内容,在这种情况下,最好能做出一些澄清):

  1. 在3.1 部分的测验("测验:使用全差动放大器驱动SAR ADA")中,我认为问题2 (幻灯片10)的VCM_In电压应为0V和0.83V。 1.365V和2.731V的值似乎是问题1的复制粘贴错误。
  2. 在视频中,5.1 部分("SAR ADC前端组件选择简介")的8分钟标记处,右下角图上的标签显示为"Required BW = 130 MHz"。 我认为这应该是20 MHz?
  3. 在5.4 ("精炼Rfilt和Cfilt值")中,10分钟标记背景幻灯片停止更新。 幻灯片13似乎缺少一个数字,14个以上的幻灯片在视频结束前都是黑色的。

感谢您将这样一套出色的教程组合在一起。 这是我第一次设计SAR ADC系统,当时正处于完美的时刻。 接下来我将进行运算放大器实验。

谢谢,

伊恩

附注:op-amps实验室 主页上 指向此论坛的链接已断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩

    非常感谢您的反馈;非常感谢。 我们将很快作出更正。

    此致,

    Art Kay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩

    仅供参考。  已对PLABS进行了更新。  此外,一些新内容即将推出。  再次感谢您帮助我们改进内容。

    此致,

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您将这样一套出色的教程组合在一起。 我会密切关注新内容。

    我在电路板上设计了PCB,我的ADC+FE几乎是第一次工作,所以教程肯定有帮助!

    谢谢,

    伊恩