This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:长时间暴露在高温下

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/606043/opa657-exposure-to-high-heat-for-extended-period-of-time

部件号:OPA657

我们客户的供应商意外地在150C的温度下用真空烘焙了包含OPA657N的主板组件,时间为16小时。 设备的最高存储温度为125C, 但Tj为175C。 这种接触是否会损坏设备? 如果是,对哪些参数最有可能受到影响有何想法?

我假设这种超出存储温度ABS最大值和影响可能无法预测,但由于Tj规格较高,我希望确认。

谢谢!
Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    请您提供反馈吗?

    谢谢!
    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antonio:

    我正在检查以获得您的问题的答案。 我很快就会回来回复。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在粘贴产品团队响应以供参考:

    我认为这一“事件”根本没有问题。 存储温度准则旨在避免在大于10年的使用寿命(10万 小时)内性能下降。 此外,150C低于模具复合玻璃过渡温度。

    在150C下无电源存储16小时是一个“微不足道”的事件,我不会担心。