This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:应用程序报告SBAA135的电子表格密码

Guru**** 2819205 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217, THS3215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609481/opa695-password-for-spreadsheet-for-application-report-sbaa135

部件号:OPA695
主题中讨论的其他部件:THS3217THS3215

应用程序报告SBAA135的电子表格受密码保护。 密码是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    您能否附加电子表格文档以便我查看?

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,

    此论坛不允许我附加文件,因此我将文件发送到 noreply@mail.e2e.ti.com  

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    您可能需要参考以下链接以将文件附加到e2e。

    e2e.ti.com/.../148.4 -5-附加-A-文件

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,

    附件是受密码保护的文件。

    谢谢

    Johne2e.ti.com/.../DACdifferential_5F00_singledesign.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您是否收到了有关获取此电子表格密码的回复?  

    我还想收到它,主要是在"零件数据"表中添加一个放大器。  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter / John,您好!

    遗憾的是,负责此Excel电子表格的人员不再在公司工作,因此很难从密码保护中删除电子表格。

    相反,我建议查看THS3215或THS3217数据表,了解差分到单个设计方程。 它们可在THS3217数据表的第9.3 部分第30至34页找到。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit,感谢您的快速响应。

    我使用这里找到的可视化基本脚本成功恢复了密码  -它是"AABBBBABB>",减去引号,最后包括>符号

    希望这对其他用户也有帮助。

    此致,

    彼得