This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4222:高故障,芯片不工作

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4522, TINA-TI, THS4524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610643/ths4222-high-failure-chip-not-working

部件号:THS4222
主题中讨论的其他部件:THS4522, TINA-TI, THS4524

您好,

我在THS4522上遇到了一个大问题。 我得到了样品并在我们的项目中使用了它。 您可以在附件中看到设计的一部分。 问题是焊接后,有些芯片不工作-看起来是坏的。 其中一些会工作一段时间,但之后就会崩溃。 我们不知道这些芯片的情况。 有人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mateusz,

    我认为您需要在R11和GND之间的一个22uF盖,位于Vin1-输入侧。 需要使用此盖来平衡差速器输入。 如果没有此盖,您将看到输出处的巨大偏移,这将导致设备无法可靠地工作。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    非常感谢您的回复。 电容器的设计似乎会更好,但我想知道这是否会阻止芯片损坏? 我不知道是设计问题还是芯片故障? 现在几乎已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matuesz,

    我建议您在TINA-TI中模拟电路,以便更好地了解设计是否有问题。 您可能希望使用实际输出负载进行仿真,并进行交流分析,以确保设计中没有振荡。

    如果没有R11和GND (位于Vin1-输入侧)之间的22uF盖,差速器输入将出现不对称现象。  因此,其中一个输出具有巨大的偏移量,设备停止工作。 我认为这可能是您在设置中看到的内容。

    如果您想看一下,我已经连接了TINA-TI电路。 e2e.ti.com/.../sboma73a.TSC

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    感谢您的回复。 我还在LTSpice中进行了模拟,现在我看到了偏移(我早些时候在输出线路上的电容器之后检查它,所以我没有看到直流偏移)。 问题在于此设计在德州仪器(TI)数据表中。 有人能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mateusz,

    您在上面连接的电路适用于直流耦合应用,在该应用中,假设单端输入为GND参考。

    我建议您参阅数据表中的8.4 部分,了解有关交流和直流耦合单差分信号路径的信息。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,

    我使用驻极体麦克风作为输入。

    我阅读了文档,每通道的功耗应该约为1mA,但我的设计大约需要30mA。 我做错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mateusz,

    我不认为功耗应该是30mA,因为对于这个零件来说太高了。 您是否在电路中的R11和GND之间添加了一个护盖,以确保您的电路对THS4522输入都是交流耦合的? 是否有任何其他电路(接地的电阻器)可能会消耗额外的电流?

    否则,部件可能会损坏,我建议更换设备并确保当前读数正确。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我使用了THS4524。 更改后,您提到新的PCB仍然损坏。 我会以私人邮件的形式向您发送完整的设计,但您可以在这里回答,这样可能会对其他用户有所帮助:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mateusz,

    请发送完整的设计文件,以便我可以查看。

    此致,
    Rohit