This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1664:在运算放大器Sallen Key配置的第四级信号失真

Guru**** 2535860 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1664, OPA2227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612246/opa1664-signal-is-getting-distorted-at-the-fourth-stage-of-the-op-amp-sallen-key-configuration

部件号:OPA1664
主题中讨论的其他部件: OPA2227

您好,

我正在使用OPA1664,这是一款四通道精密运算放大器,用于放大和低通滤波(Sallen键滤波器;VCC/2作为音频的同相引脚参考)。 我已经在WebBench中创建了设计。 我给出50mV (P-P)的输入信号,每个阶段的增益为2,使其总计为16。 第一,第二,第三阶段的输出信号很好,但最后阶段有一些失真,我不知道为什么,可能是相移或稳定性问题。

第三级的电压输出为360mV,而第四级的输出仅为240mV,因此 第四 级存在衰减。  

如有任何建议,请提供帮助:  

此致,

WebBench设计(如下)详细的WebBench文件 e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_report.pdf:

负极输入未出现,因此修改了第一个运算放大器,以便还可以放大音频信号。 只能看到第一个运算放大器(如下)。

来自实电路的输出  

1)来自信号发生器(50.4mV P-P)的输入信号:                                                      


 2)第一级输出(97mV P-P)  

  

3)第二级输出(190mV P-P)                                                      

      

 4)第三级输出(360mV P-P)

    

 5)第四级(240mV P-P)输出,失真,第三级电压输出为360mV,但第四级仅输出为240mV,奇怪。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    感谢您与我们联系。

    我对您共享的原理图进行模拟,尽管输出超过2.7V,但我不会遇到此问题;这是3.3V电源的输出限制,可能会在测量期间导致问题。

    我附上了TINA TI原理图。

    e2e.ti.com/.../OPA1664_5F00_Sallenkey.TSC

    我们还使用FilterPro来配置Sallen键过滤器。 它计算了相同的比率,但各个电阻器的值不同。

    这可能对您有所帮助。 我还附上了该结果的屏幕截图。

    请您分享更多信息:

    -您的主板的图片

    -是什么让您选择了OPA1664? 共享的Webench结果建议使用双部分OPA2227。

    -您是否确定您的测量值是交流耦合的?

    我们将进行测量,并在获得结果后尽快回复您。

    最佳,

    Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    餐前小吃,

    您是否严格遵循了BOM,包括C3-S4电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas
    我们仍在等待部分零件的交付。
    在我们开始测量之前,您是否可以重新进行非交流耦合的测量,并显示直流偏移?
    直流偏移在整个阶段中传播。 这可能会导致共模限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    请告诉我们您是否仍需要支持。

    最佳,
    Miriam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miriam:

    非常抱歉回复太晚。  

    我附上了电路的图片。 我使用了OPA1664,因为我需要四通道运算放大器,低噪声性能,良好的音频性能放大器,顶部的运算放大器是声音增强。 输入和输出为交流耦合。

    如果测量需要任何东西,请告诉我。  

    此致,

    餐前小吃