This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:什么电路条件"无载荷"平均

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612092/opa2192-what-circuit-condition-no-load-mean

部件号:OPA2192
主题中讨论的其他部件: OPA192

您好,

我正在确认OPA2192的数据表,然后找到以下规范。

我不知道为什么在"无负载"的情况下会出现饱和电压。

我认为此电压取决于输出电流(我认为在这种情况下我们预期为0mV)。 这是否意味着泄漏?

请告诉我,在“无负载”的情况下,导轨输出摆幅不是0mV?

此致,

町田

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Machida:

    没有运算放大器允许真正摆动到导轨。  即使是最好的轨对轨输出级也会有一些较小的电平限制(单位为毫伏)。 必须认识到,即使没有连接负载,输出级中始终会有一些偏置电流流动。  通常这是放大器的静态电流(IQ)的1/2。  另一个考虑因素是MOSFET特性曲线。  对于极低的漏电流,VDS可能非常低,但永远不会为零。 该最小VDS是设置输出摆幅限制的内容。  另外请记住,该表上显示的特性表是一个撞击限制,而不是线性输出摆动。  

    最佳,

    Errol Leon

    德州仪器(TI)

    精密运算放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leon San,

    感谢您的回复。

    我了解 "无负载"情况下的当前源。

    巴西,

    町田

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon San,

    我还有一个问题。

    如果用户使用单电源,则此“轨电压输出摆动”规格仅适用于Vcc (不适用于GND),对 吗?

     此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    町田山

    该规格适用于正 极和负极轨。  对于负极轨(无负载),OPA2192的输出摆幅与负极轨(接地)的距离为5mV (典型值)。

    最佳,

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    町田山

    除了Errol的响应之外,如果您只对OPA192的线性输出摆幅感兴趣(其中输出保持高开环增益),您必须查看用于测量开环增益的Condition (条件)列,AOL -请参见下文。  在无负载情况下,我估计来自任一导轨的线性输出摆幅在100mV以内,但与下面显示的其他两个负载不同,它在生产中未经过测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leon San,

    我也了解单一供应的情况。

     您好,LIS-San,

    感谢您的回复。

    如果您只对 OPA192的线性输出摆幅感兴趣,其中输出保持高开环增益,

    是的,我也对上述问题感到关切。 感谢您发送评论!

    根据您的评论,我理解如下所示的"无负载"情况。

    此致,