This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:关于未使用的引脚处理

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604369/lm324-about-unused-pin-processing

部件号:LM324

您好,

您能告诉我建议 的未使用的PIN处理吗?
我的客户将使用下面描述的PIN处理方法。

IN+连接至GND
将 外接和内接引脚短路
(电压随动件)

这一切都好吗?

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议阅读"未使用的运算放大器-该怎么做?" 有关 如何 配置未使用的运算放大器的说明。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim-San,

    感谢您提供信息。
    客户想知道此设备(LM324)中建议的引脚处理。

    作为背景,
    目前 ,客户使用下述处理方法。
    ・IN+,IN-,OUT:连接到GND  

    用户希望更改TI在设计更改时间方面推荐的处理方法。
    您能 告诉 我LM324的具体信息吗?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yusuke San:

    客户使用什么电源电压为LM324供电?

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim-San,

    感谢您的回复。
    电源电压为+5V (单电源)。

    还有一个问题我想问你。
    您发送的材料中包括以下信息。

    如果是单电源:IN+连接至Vref

    但是,
    在 LM324情况下,共模电压范围为0至V+-1.5V
    您对此有问题吗?



    此致,
    Yusuke /日本Disty.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yusuke San:

    我建议使用+5V单电源将2.5V连接至IN+(Vref),并将放大器置于缓冲配置中。 在共模电压范围为0至(V+)-1.5V的情况下,将2.5V应用于具有+5V电源的IN+引脚,将放大器置于线性操作区域。 如果还有其他需要帮助的地方,请告诉我。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim-San,

    感谢您的支持。
    我理解你的解释。

    顺便提一下,
    当前客户PIN处理是否有问题?

    ---
    ・IN+,IN-,OUT:连接到GND  
    ---

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    筑山

    IN+接地端和IN-连接到OUT对LM324单电源操作无害。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后要注意的是,绝不允许将引脚与地短路。