This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:DRV425的最小分辨率是多少?是否可以测量1 mA的电流(0.1 uT的磁场)?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425, DRV425EVM, ADS1262, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/606174/drv425-what-is-the-minimum-resolution-of-drv425-is-it-possible-to-mesure-a-current-of-1-ma-magnetic-field-of-0-1-ut

部件号:DRV425
在“线程:”, ADS1262ADS1278中讨论的其它部件

您好,

客户问我们一个非接触式传感器,它可以检测1 mA的电流是否流入电缆。

测量范围为10uT:0.1 uT。

DRV425的数据表中未提供最低分辨率。

该传感器能否测量0.1 uT的磁场?

我知道我需要一个护罩来去除50 uT左右的地球磁场和其他外部影响。

此致,

Nicolas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas,

    我相信这是可能的,但最大的限制是噪音。  您可以将噪声平均值计算出来,这将限制您的带宽。  您正在考虑实现哪些带宽。 我有 一个复制 的TINA SPICE中生成的噪声密度图,以帮助计算感兴趣带宽的预期噪声。  我还得到了RMS噪声的结果,并绘制了几个要点供您参考。  您可能需要订购我们的DRV425EVM之一进行试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Javier:

    感谢您的支持。

    带宽为10 Hz。

    您的图解与DRV425产生的噪音有关。

    使用DRV425系统参数计算器,噪声是在0.17 uTpp处计算的。

    我随附了2个带有参数的文件。

    这意味着什么?

    与您使用TINA SPICE进行的模拟相比是否相关?

    此致,

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas,

    我得到的估计是从数据表上的噪声密度图中得出的图形。 系统计算器上的噪声估计值基于频率上噪声函数的方程式表示。 两者都是估算值,并密切匹配。 系统计算器更易于操作,应该是您正在进行的工作的良好指南。 这略高于您所寻求的解决方案,但我相信您可以实现。
    请告诉我您将如何进行测量。 我可以试着在我的实验室里模仿,给你们一些结果。 我有一个0高斯室,在那里我可以屏蔽所有外部磁场。 您是否计划使用比上述数字更大的R分流器? 我们当前的EVM R分流器值为100,这将为您提供更大的增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Javier:

    目的是测量流入电线的电流。

    导线内的电流测量范围为[1;50] mA。

    线轴与传感器轴的距离为1 5 mm (传感器正上方)。

    线内流动的1 mA电流将在1 5 mm 处产生0.13 UT的磁场。
    线内流动的50 mA电流将在1 5 mm 时产生6,57 UT的磁场。
    因此磁场测量范围为+-7.5 uT (15uT)。

    这使我们可以使用  数据表中的7.3。1.4 磁场范围,超范围指示器和错误标志方程3,3千欧。

    减小磁场磁性测量范围是否会降低噪声?

    要降低噪音,请选择10 Hz的带宽。

    我们计划使用屏蔽来尽可能减少外部磁场,特别是地球磁场,至少衰减39 dB。
    因此,由于地球磁场,我们将有6,3 NT的扰动。  
    护罩为圆柱形或球形,使用金属等金属材料,具有极高的渗透性。

    下面是我们计划使用的图片:

    护罩由两部分组成,因此可以打开护罩,将传感器置于中间,然后关闭护罩。  
    护罩就像传感器周围的鸡蛋。有两个孔让导线穿过。

     

    如果您可以在实验室中使用Minic Tat,这将非常有帮助。

     

    此致,

    Nicolas

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas,

    我们进行了一些实验室测量,并在参数计算器中的数字下得到了噪声级别。  我们使用3458米 采样频率为10Hz进行测量。  您如何计划在较低带宽下进行测量。  ADC采样?  平均?  模拟滤波器?  我可以在实验室中进行一些测量,但我认为您可以获得所需的水平。  

    我最担心的是确切的机械放置和外部场的完全屏蔽。  包装内的传感器位置有一些错误。  如果您正在校准偏移和增益,则可以获得更好的结果。  图中的所有测量值均为+/- 0.025 mm。

    此外,由于设备的IQ通常为6mA,电源和电流的布线也会发挥作用。  偏置的布线和校准将有助于减少这种影响。  将电源电流与灵敏度轴平行布置将减少电源电流所看到的磁场。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Contreras先生,

    感谢您的快速回答。

    是的,我们要平均。

    " 3458米"是什么意思?
    您能否分享您实验室测量的结果? 这将很有帮助
    因为Excel计算器给出的噪声为0.17 uTpp (60 nTrms),最小值为17 nTrms。

    我们要测量约100 NT的磁场。



    感谢您提供尽可能提高测量精度的提示。

    还应校准温度。

    关于屏蔽,我没有在磁屏蔽中实验过,所以你知道参考,或者关于它的白皮书吗?

    德州仪器(TI)是否已发布有关测量极低电流的应用说明?

    此致,

    Nicolas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas,

    请原谅我的延迟。  3458是我实验室中使用的仪表。  是一种高精度仪表,我可以在其中控制它测量的电源线循环次数。  由于我的PLC在美国为60Hz,我使用6 PLC进行测量,相当于测量超过100mS。  我可以获得更多的实验室测量数据并描述完整的设置。  我目前有三个测量选项。  如果您有偏好,请告诉我。

    • 使用HP3458测量仪并获得超过100mS的平均值
    • ADS1262EVM,每秒10次采样进行测量。  ADS1262是具有 内部滤波器的 Δ-Σ,可实现更高频率。
    • ADS1278EVM,以更高的采样速率进行测量,并通过后处理进行平均100mS以上的测量。  ADS1278也是能够以更高速率采样的 Δ sigma。

    数据收集不会成为问题,我相信您对结果会满意。  最大的问题是屏蔽。  

    屏蔽是您需要花费更多研究和设计的地方。  我看到的两个问题是两块铁磁材料之间的接触不是很干净。  如果整个 表面区域的表面接触不良 ,将会严重降低屏蔽性能。  另  一个问题是材料的渗透性。  渗透性越高,它越容易饱和,但屏蔽效果就越好。   此外,材料越厚,屏蔽效果越好,  材料 饱和的值也越大。  我们没有关于此问题的任何白皮书或应用说明。  我可以帮助您完成设计过程。

    我以前应该问的一个问题。  您是否由于电压问题而使用磁感应?