This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111示意图

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/606539/xtr111-xtr111-schematic

主题中讨论的其他部件:XTR111

艺术品编号:XTR111

大家好,

客户正在使用XTR111。 VSP为12伏。 VIN为1V至10V。 其原理图位于附件中。

他的原理图是否有任何问题?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    值得一提的是,只有当您的电源能够吸收电流时,D9才会有所帮助。 它还提供了泄漏电流路径,这将导致回路电流出现错误。 在室温下,此错误可能可以忽略不计,但根据二极管的不同,它可能在整个温度下变得相当重要。 如果存在此问题,请务必推荐低泄漏保护部件。 此外,客户似乎没有使用调节器输出。 如果是这种情况,我们通常建议将REGF连接到regs,并使用2.2nF的盖子进行加载。 我会有点担心监管机构的10uF上限会导致稳定性问题。

    此致,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    感谢您的回复。

    问题1:对于调节器输出问题,您的意思是可以移除C26,C36和R31,可以连接2.2nF CAP REGF和regs

    如 数据表中的图45 (a)所示?  但在   数据表的图45 (A)中,盖子为470nF。


    问题2:如果客户想要输出0至20mA的电流,并且VIN为1V至10V,RSET 5.1K是否正常?
    如果我使用IOUT = 10•(VIN/RSET),RSET为1K (VIN为10V),这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    是的,这就是我的意思。 470nF提供了良好的稳定性和瞬时响应(如果您正在使用调节器),因此该值可以正常工作。 由于您不关心瞬态响应,只想保持稳压器稳定,因此您也可以用更少的电容离开。  

    它们具有的Rset值可使您接近20mA。 输入分压器比率为.951,输入为10V,XTR的输入为9.51V。 输出= 10 * 9.51 / 5100 = 18.65mA。 有输入分压器非常重要,因为XTR在12V电源上可允许的最大输入为9.7V,因此您可以考虑将Rset更改为4.75kOhm,以获得真正的20mA输出。

    此外,如果您希望1V Vin (XTR输入处为.951)对应于0mA,则需要向设定引脚添加输入电平偏移,如数据表中的图44所示(参见下文)。 这意味着所用电阻器的并联组合应等于4.75kOhm。 如果客户没有良好的参考来驱动此偏移,则您可以考虑使用板载电脑控制器。

    此致,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,

    感谢你的帮助。 但是,对于RSET计算,我还是有些困惑。

    如果输入电压为10V且客户想要输出20mA电流,则您的意思是存在0.951 的输入分压器比率。 XTR的输入为9.51V。 输出= 10 * 9.51 / 5100 = 18.65mA。 数据表不显示0.951 值。 为什么您知道输入分禾器比率是0.951 ? IOUT计算的输入电压为0.951 ×9.51 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    0.951 比来自输入电阻器R26和R27。 在这种情况下,必须将输入分开,否则它将超过XTR111的最大允许输入电压(12伏电源)。

    此致,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,

    好的。 我明白了。 但是" XTR在12V电源上允许的最大输入为9.7V",为什么12V电源上的最大输入为9.7V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    这来自数据表的第16页:"线性输入电压范围从0V扩展到12V,或低于正电源电压2.3V (取较小值)。

    此致,
    扎克