This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:LMH7720配置使用滞后

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/606534/lmh7220-lmh7720-configuration-using-hysteresis

部件号:LMH7220

你(们)好

我们的客户正在考虑以下系统配置。

1.差动放大器的输出使用滞后功能连接到LMH7220。

  

2. DAC输出用于更改参考。

请您检查一下吗?

如果他们提出问题,请指出。

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Na Na:

    请提供电阻器和电容器的值以及预期的阈值。 您的供电电压是多少?

    我不确定发援会的产出是否会达到预期的结果。

    由于输入信号是交流耦合的,因此直流"参考"将由通过反馈电阻器的输出的共模(~1.2V)设置。 一侧的拖接会扭曲波形(不再对称)和滞后。

    他们是在尝试调整中心点还是扩大阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul

    感谢您的回复。

    我将检查使用此类配置的目的。

    我对我所附的“①”的使用情况有疑问。

    根据数据表,LMH7220用于快速差动线路接收器应用。
    在这种情况下,LMH7220的配置是否像①?
    因为图28显示的配置是正输入的单个输出。
    (可能是积极反馈到积极反馈)

    从负极输出到负极输入配置,用于滞后,是否可以接受?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果您能回复,我将不胜感激。

    祝您好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,na:

    Paul Grohe在他的上一个帖子中向您提供了有关您问题的反馈,并提供了他所掌握的有关赛道的尽可能多的信息。 请提供他在过帐中请求的所需附加信息,以确定该部件在所示配置中是否正常工作。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bahram

    感谢您的回复,很抱歉我的问题含糊不清。

    请忘记DAC和交流耦合输入。

    我附加了新图像。

    我没有设置电容器和电阻值。

    我想确认差分输入的滞后配置是否与上述连接正确。

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,na:

    在您的公告中显示的配置在TI应用说明SNOA478A“AM-1534演示板LMH7220高速LVDS比较器(修订版 a)“位于 www.ti.com/.../technicaldocuments链接。示意图如第3页的图1所示。 2.1 和2.2 部分描述了电路。 第3节提供布局考虑事项。

     

    此致,