This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6214:数据表的打字错误

Guru**** 2993280 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/605609/ths6214-a-typo-of-the-datasheet

部件号:THS6214

您好,

在THS6214数据表的表1中,偏置引脚命名为'BIAS-1'和'BIAS-0'。 而引脚名称实际上是'BIAS-1'和'BIAS-2'。 显然这是打字错误。 我应该如何将'BIAS-1''BIAS-0'对应于针名'BIAS-1'和'BIAS-2'? 我希望我已经清楚地提出了这个问题。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    是的, 您认为这是打字错误,我们将在下一个数据表修订版中修复此问题。 下表应正确。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Rohit。