主题中讨论的其他部件:TIPD129, OPA320, INA213, INA138, INA139, INA225, INA169, INA168
您好,
我们的应用要求如下所示,我们需要一个电流感应信号调节/放大器。
要求-
电流范围- 1mA至30A
分辨率- 1mA
我们正在使用低侧电流感应, 因为高侧将导致高共模电压。 我们计划使用25mOhm的电流感应电阻来计数最低电流测量值。 对1mA至30A进行计算将导致感应电阻器上的压降为25uV至750mV。
1.您能否建议使用合适的电流感应放大器/调节器来测量电阻器之间的差动电压?
2.此外,即使使用高精度运算放大器,偏置电压也往往是十次紫外线。 我们的最低测量值可能会大大低于此偏移电压。 考虑到我们将在使用此系统之前对其进行校准以抵消偏移错误,这是否会影响我们的应用?
3.此应用是否需要仪表放大器,或者是否可以使用精密电流感应来实现?
此致,
Mithun