This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:电流感应放大器建议-高动态范围

Guru**** 1144230 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD129, OPA320, INA210, INA213, INA138, INA139, INA225, INA169, INA168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/606330/ina210-current-sense-amplifier-suggestion---high-dynamic-range

部件号:INA210
主题中讨论的其他部件:TIPD129OPA320INA213INA138INA139INA225INA169INA168

您好,

我们的应用要求如下所示,我们需要一个电流感应信号调节/放大器。  

要求-

电流范围- 1mA至30A

分辨率- 1mA

我们正在使用低侧电流感应, 因为高侧将导致高共模电压。 我们计划使用25mOhm的电流感应电阻来计数最低电流测量值。 对1mA至30A进行计算将导致感应电阻器上的压降为25uV至750mV。

1.您能否建议使用合适的电流感应放大器/调节器来测量电阻器之间的差动电压?

2.此外,即使使用高精度运算放大器,偏置电压也往往是十次紫外线。 我们的最低测量值可能会大大低于此偏移电压。 考虑到我们将在使用此系统之前对其进行校准以抵消偏移错误,这是否会影响我们的应用?  

3.此应用是否需要仪表放大器,或者是否可以使用精密电流感应来实现?

此致,

Mithun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mithun,

    我认为您或许能够使TI设计TIPD129 (http://www.ti.com/tool/TIPD129)适应您的应用。 这对您有效吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Mitch:

    感谢您的反馈。  

    此参考设计使用具有低噪声和低偏移电压的OPA320精密运算放大器。 另一点需要注意的是,使用负极轨不会使低电流输出饱和。 但采用此设计时,电流不会延迟测量。 从电流并联接地到运算放大器接地的路径很长,任何寄生都会增加额外的电阻,其对更高电流的影响甚至更严重。

    此外,这种额外的寄生电阻取决于温度,因为即使系统使用寄生电阻进行校准,其性能也会因温度而异。

    考虑到这一点,您是否仍建议使用此运算放大器或使用任何差分电流感应?

    此致,

    Mithun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Mitch,

    您的方面是否有任何反馈?

    Mithun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mithun,

    我仍在研究您的问题并查看您的选项。 我会尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mithun,

    我仍在为您检查一些选项,但我看到您对OPA320的评价。 现在,INA210似乎可以为您提供帮助。 最大偏移量为35uV,这不符合您的规格,但如果您拥有一致的系统,大多数偏移量可能会针对每个设备进行校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Mitch:

    INA210似乎不错,除了增益。 在该系列中,INA213的最小增益为50V/V 如前所述,使用25mOhm电阻器时,在30A最大电流时,其上的压降为750mV,没有任何增益。

    如果我们必须使用INA213,我必须使用约1毫欧的电阻器。 这将转化为以下内容。
    1Mohm -最大压降- 30mV -增益后电压将为1.5V。

    但在最小电流为1mA时,这将转换为1uV的电压降。 虽然这转换为OPA213末端的50uV电压,但我怀疑我们能否实际实现这一点。 即使在极小的磁轨电阻下,这些电压甚至可能达不到ADC输入。 此外,匹配提供全量程ADC电压范围的精确电阻也是固定增益的一个挑战。

    此外,是否有任何具有单位增益的电流感应放大器。 我知道它不是放大器,而是一个信号调节单元,用于将差分信号转换为单端信号。 但这也应该为我们做工作。

    您对我上述观点有何看法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mithun,

    我明白你在说什么。 我们确实有一些单位增益电流并联监视器,INA138,INA139,INA168和INA169。 此外,您可能需要了解INA225,它具有可编程增益,可与微控制器配合使用以动态更改增益。 如果这些方法都不能满足您获得所需的解决方案的需要,那么最好使用离散解决方案。 如果是这种情况,请告诉我,我可以将此对话移至Precision Amplifier论坛,以便他们可以帮助您找到适合您的解决方案。