This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:输出噪声

Guru**** 2929890 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604900/opa857-output-noise

部件号:OPA857

你(们)好

我们有OPA857问题。

1.
我们要计算输出噪声。

数据表上有输入参考电流噪声。

那么,使用RF x输入参考电流噪声来计算输出噪声是否正确?

或者我们应该考虑输出噪声的哪种噪声以及如何在OPA857中计算?

二.
砖墙过滤器带宽= 135MHz
闭环互阻抗带宽= 125MHz (5Kohm增益)。

输入参考电流噪声通过135MHz砖墙滤波器获得。
如何使用正常带宽(125MHz)获得输入参考电流噪声?
请告诉我一种计算方法吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我建议观看Precision Labs视频:OP amp Noise 3,以计算OPA857的输出噪声。 它提供计算运算放大器输出噪声的详细步骤。

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-3

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit

    感谢您的回复。

    我正在查看"噪音"章节。

    对于OPA857,如何获得宽带噪声和1/f电压噪声?
    (电压噪声密度图形似乎不在数据表上)


    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我希望你能回答。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉回复延迟。

    1.是的。 输出噪声计算基本上是RF x输入参考电流噪声。 在OPA857数据表中,输入参考电流噪声应已考虑宽带和1/f噪声,因为在RMS中为特定砖墙滤波器BW指定了此噪声。

    2.要将噪声数更改为不同的BW,您可以使用以下公式:

    输入参考噪声(125MHz)( Vrms)=输入参考噪声(135MHz) x sqrt (125MHz/135MHz)  (Vrms)

    因此,输入参考噪声(125MHz)(Vrms)= 25 nVrms x sqrt (125/135)= 24 nVrms

    尽管闭环跨阻抗BW为125MHz,但我仍会考虑采用135MHz的Brickwall滤波器BW进行输出噪声计算。 这是因为砖墙滤波器代表了在OPA857输出上存在的125MHz闭环TIA BW的总集成等效噪声功率BW。

    此致,

    Rohit