This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV421:DRV421

Guru**** 2559810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604417/drv421-drv421

部件号:DRV421

您好,

我们想知道 GSEL[1:0]=10的DRV421的闭环带宽。  我们在实际环境中有大约300kHz的噪音干扰,我们的目标是在实际测量过程中忽略这些噪音。 请告诉我们,DRV421能够检测到这种300kHz的噪音故障。

此致,

Manikandan.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikandan

    DRV421将与内核配合使用,根据主电流生成输出,但在高频率下,有两个原因限制了带宽和响应。  首先,内核充当变压器,在较高频率下,变压器效应主导Rshunt的电流。  这可以在   我们的DRV421系统参数计算器的右下图中看到。  这 将基于所使用的核心及其属性。  另 一个主要因素是差分放大器的带宽。  差异放大器的带宽为2MHz。  您能给我一个300kHz噪音的特征吗?

    此致,

    Javier Contreras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈维尔,您好!

    感谢您的信息。

    噪音看起来像是300kHz频率的减振正弦波,你能告诉你如何分享签名吗,因为我没有找到任何分享选项。
    从系统参数xls表中,请告诉我变压器和直流路径方法之间的区别。

    此致,
    Manikandan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈维尔,您好!

    我们正在等待您的信息。 在系统参数图形中,有两个图解,一个是蓝色图解(变压器),另一个是红色图解(直流路径)。 请告诉我们这两幅图是什么。

    此致,
    Manikandan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikandan

    很抱歉。  当DRV421主动对 内部通量 门进行采样并通过 ICOMP引脚驱动补偿线圈时,直流路径为,以 将传感器上的通量驱动为零。  此带宽受采样率和滤波器的限制。  随着初级电流频率的提高,磁芯开始起变压器的作用。  ICOMP引脚仍将提供电流,但它由变压器效应(变压器路径)驱动。  Rshunt在 两种情况下(直流 和变压器路径)测量补偿线圈电流,限制来自差动放大器。  差异放大器的带宽为2MHz。  

    您可能实际看到的另一个问题是,如果您有高频输入,DRV421采样率约为250kHz。  您提到300kHz的噪声源,您确定它不是250kHz。

    此致,

    哈维尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔,您好!

    感谢您的信息。  指定的300kHz噪声与 功率频率电流一起在主侧测量(不是在DRV421的输出处测量)。

    我们的应用是测量功率频率电流,但在系统集成过程中, 由于共模噪声电流,我们正在观察300kHz噪声电流。

    正如您提到的,通量栅IC的采样率为250kHz,因此我们无法测量或补偿低于125kHz的电流,请回复我的理解是正确的。 如果是这种情况,则300kHz的读数可能不正确,假设在最初的情况下,它在300kHz故障电流峰值处采样,然后在 下一个实例中对其他值进行采样,DRV421的输出可能完全不同。 您对此有何看法?

    此致,

    Manikandan.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manikandan

    您可以测量125kHz以上的电流。 250kHz采样用于直流路径。 磁芯的变压器特性将在更高频率下占据主导地位,您可以测量更高的频率,但差分放大器的带宽仅限于2MHz。

    在较高频率下,由于采样,您可能会在250kHz时看到一些残余信号。 这是由于差分放大器的CMRR,让我解释一下。 当DRV421采样时,它会调整ICOMP值电压,以尝试跟上磁场的变化。 补偿电流没有错误,但当DRV421尝试补偿快速变化的信号时,共模电压会发生变化。 这会在差动放大器的输入上创建快速变化的共模电压变化。 如果在250kHz时未看到噪音,则不是问题。

    您的信号是直流值还是交流电? 如果是交流电,您主要使用的频率是多少?

    您是否有可以分享的核心肌群的详细信息?