This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8350:不同的反馈值

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8350, LMH6552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/605761/lmp8350-different-feedback-values

部件号:LMP8350
在“线程: LMH6552”中讨论的其他部件

我们的设计存在疏忽,需要更改差分运算放大器的增益,但获得正确增益的唯一方法是为反馈设置2个略有不同的值(应用手册中的RF电阻器)。 我们仅在单差分模式下使用直流运算放大器。 信号传输至隔离的设备(无GND参考,仅连接了与运算放大器的差分),我们仅关注差分输出之间的电压。 它似乎工作正常,但需要知道这样做是否会遇到任何意外。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    您是否可以附上电路的简要示意图? 如果您仅将其用于直流,则可能没问题。

    但是,我要注意的一件事是,如果 输入公共模式连接到ADC,请确保满足该输入的公共模式要求。 如果您有两个不同的RF值,则可能会导致两个不同的单端输出电压,如果两个单端输出电压之间的差值较高,则其共模电压[VCM =(Vo++ Vo-)/2]可能会偏移到ADC输入共模电压要求之外。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:
    我们绕过VOCM,使用.1uF到GND。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ...旁通盖是唯一的连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我想谨慎或确保LMP8350输出的偏移共模不会导致探测器/ADC出现任何问题。

    例如,我使用了FDA (LMH6552),它与反馈网络中具有不同RF值的LMP8350类似。 反馈网络中不同的RF值会导致每条路径的单端增益不同。 因此,即使您正在获取两个单端输出的差值,差信号的共模也会偏离中心(或0V),并根据差值 的产生方式进行高或低换档。 如果您使用探测器(如本FDA输出的ADC)在电缆的另一端进行测量,我建议您完全符合其数据表中指定的输入共模要求。

    此致,

    Rohit