This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1602:检查不同批次的部件

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1602
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611878/opa1602-checking-part-from-different-lot

部件号:OPA1602

大家好,

这是有关此OPA的快速问题。

情况如下:使用这些OPA1602,我有相当稳定的设备生产,但是,从我收到的最后一批组件中,我清楚地发现了这批新订单的差异和测试失败。 我需要确认是否与图片中显示的芯片存在显著的生产差异。

使用图像A中的芯片时,设备工作正常,但使用图像B中的芯片时,设备无法正常工作。

TI是否有人可以就此问题向我提供一些建议?

图A

图B

提前感谢您的支持。

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adrian:
    两个批次之间不应有任何重大的生产差异。 如果原始设计略微稳定,则可能是批次间的细微变化导致了问题。 如果您愿意,我们可以查看您的设计,看看是否存在任何可能导致此问题的故障点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,

    首先,感谢您的回复。 情况就像原来所说的那样:我将新的OPA "错误"版本替换为我仍然拥有的最旧版本,问题就消失了。

    我和我的团队都很清楚,这一问题是由这一新批次引起的。 但是,我们看不出来为什么会这样。

    不幸的是,我们有大量相同描述的芯片,因此也有相同的芯片...

    再次感谢您的新调查和回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adrian:
    您在较新批次中看到的确切问题是什么? 系统出现什么症状?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian,

    重读我上面的第一个答复,我发现我的一个部分措辞不好。 "如果原始设计略微稳定,则可能是批量之间的小变化导致了问题"一节改为"如果您的设计略微稳定,批量之间的小变化可能导致了问题"。