This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:砖墙过滤器BW

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/606421/opa857-brickwall-filter-bw

部件号:OPA857

你(们)好

我想获得具有5千欧互阻抗增益的砖墙过滤器BW。

我认为Brickwall BW是使用FC乘以kN得出的。

FC:截止频率

kN:砖墙校正因子

对于20kohm互阻抗,BWcl = 105MHz,Brickwall BW = 135MHz。

因此,135/105= 1.28 作为砖墙系数获得。  

如果是这样,5Kohm互阻抗的Brickwall BW可以计算为125MHz x 1.28 =160MHz。  

我的理解是否正确?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果您能回复,我将不胜感激。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为,如果跨阻抗BW转接类似于二次订购Butterworth低通滤波器,则理解是正确的。

    此致,

    Rohit