This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3401:输入偏置和偏移电流与共模电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3401, TLV2401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613750/tlv3401-input-bias-and-offset-current-vs-common-mode-voltage

部件号:TLV3401
主题中讨论的其他部件: TLV2401

大家好,

 

一位客户询问我们是否可以:

 

请提供TLV3401的输入偏置和偏移电流与共模电压(以及过热)? 您的数据表仅指定了Vcc/2共模电压下的电流。

 

是否有人可以对此发表评论?

 

提前感谢!

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Billi-O,

    TLV3401是TLV2401运算放大器的金属选件。 输入阶段相同。

    TLV2401数据表具有一整套输入偏置电流与共模电压图–尽管它们仅在25°C下 有几个偏倚与温度图–您可以从中提取该温度下电流变化的乘数。

    请注意,这是双极输入级,因此在输入NPN和PNP阶段转换时,它将具有明确的偏置电流,并具有方向变化。

    由于它是双极输入,电流在大部分温度范围内相对平坦(高达65°C),然后在较高温度下呈指数级增加(每10°C增加2次),因为ESD保护二极管的泄漏增加。