This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:OPA454AIDDA

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608847/opa454-opa454aidda

部件号:OPA454

 我在其中一个设计中使用了OPA454 OP-AMP,OP-AMP的输出具有5V偏移和12Vpp,但我需要17Vpp输出,因为我配置了增益值。 为什么输出中会出现此偏移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vimal:

    您尚未向我们提供有关您的OPA454应用电路的足够信息,我们无法进行评估。 请提供电路信息,电源信息,有关输入信号和输出负载条件的详细信息。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我连接了原理图电路,电路中的电源V2 = 3.3V,VG1 = 3.3V,400 Hz Pulse。 Rin =2.1K (在电路中它被错误地称为1.1K),RF =8.87K

    模拟输出(电容器之前)具有6V偏移和11Vpp电压。 为什么在输出时出现此6V偏移。  

    还随附了仿真输出以供参考。

    此致,

    Vimal Raj A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vimal:

    您正在驱动OPA454启用/禁用(E/D) 引脚,带0至3.3 V,400 Hz发生器。 OPA454输出将在E/D引脚为HIGH (高)时提供正常的线性放大器操作,3.3 V (低电平),然后在E/D引脚为LOW (低电平)时,输出将被禁用。 在禁用状态下,整体放大器工作电流降至极低水平,放大器的输出显示为高阻抗。 然后,它将处于断电模式,输出节点可以移动到该 模式中电路配置所显示的任何电平。 在这种情况下,2.2 UF电容器 具有直流电平, 可防止OPA454输出电压降至零或接近零。   使用400 Hz E/D切换速率时,电 容器下降到的最小电平大约为6.5 V。如果脉冲停止,电容器 最终将被放电,输出电压下降到接近零的水平。

    下面,我展示了一个TINA模拟,其中我向OPA454输出添加了下拉电阻。 瞬态分析比较是在电路中使用或不使用电阻器(R5)时进行的。 有关直流输出电平,请特别参阅Vo1。 可以看出,当R5就位时,2.2 uf电容器具有较低的电阻放电路径,并且输出电压更接近零伏。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    如上所述,由于2.2uF电容器,输出端出现6.5V偏移,但我模拟了OPA454运算放大器(不带电容器)和400Hz,3.3V脉冲输入,在本例中,12Vpp输出带有5V偏移。 根据数据表,电压摆动范围为V-+1 V最小值。  

    请阐明输出端出现5V偏移的原因。

    随函附上仿真结果,供您参考。

    此致,

    Vimal Raj A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vimal:

    您正在使用单个+25 V电源操作OPA454,并使用0至3.3 V方波信号源驱动它,该信号源是接地基准。  用于线性操作的OPA454输入(VCM)共模电压范围是(V–)+ 2.5 至 (V+)–2.5 V 。 因此,您正在将输入驱动到低于最小VCM限制。 这将导致意外的输出水平和行为。

    在这种情况下,唯一确保线性操作的方法是使用负电压为V引脚供电,以确保不会违反VCM范围。 如果是负电源,则假定电压可以是-3 V,-5 V或更高。 否则,您必须更改输入电压摆动,使其不会超出VCM范围。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程