This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV411:TI是否提供允许开环操作的DRV411解决方案-提供采样霍尔输出电压

Guru**** 2780515 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV411, DRV5053, DRV425, DRV421, ADS1247, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/605459/drv411-does-ti-offer-a-drv411-solution-that-allows-for-open-loop-operation---giving-a-sampled-hall-output-voltage

部件号:DRV411
主题中讨论的其他部件: DRV5053DRV425DRV421ADS1247ADS124S08

TI是否提供了DRV411解决方案,该解决方案允许采样霍尔输出电压-而不使用设计的闭环部分?

基本上,我正在寻找DRV411 IC设计的一部分,其中使用旋转电流霍尔传感器激励,并对原始霍尔效应传感器的输出电压进行采样和保持。

任何建议或想法都值得赞赏?

其目的是要有一个IC用于磁力测定,而不一定用于闭环电流传感器。

解决方案可以是不同的TI IC或DRV411开环或使用多个TI IC的离散设计等

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim,

    目前,我们没有一个解决方案来激发 外部 霍尔传感器并提供输出。  我们确实有DRV425,这是一个流闸,它的全刻度大约为2mT。  我们还有一个DRV5053,它是一个具有 模拟输出的霍尔传感器,具有多个范围和分辨率。  对于流闸和霍尔传感器技术,都有一些取舍。

    每种产品的优势:

    DRV421 -更准确,更少漂移

    DRV5053 -尺寸更小,成本更低,范围更广

    如果您在评估这些设备时需要任何帮助,或者特别需要涉及更多的折衷方案,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我使用了DRV5053系列,利用了该系列零件的各种灵敏度。 它们用于定制开环电流感应应用。

    您是否知道TI编写的应用说明或白皮书(可能与DRV411一起编写),其中包含与旋转电流霍尔传感器激励相关的应用电路。 这可能是一种不同的方法来找到TI解决该问题的方法。

    蒂姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,

    我没有任何关于使用DRV411或任何IC驱动旋转电流霍尔传感器激励的文章。 DRV411没有关于霍尔传感器的任何输出,需要反馈回路以正常工作。 同步至驱动器和霍尔传感器的测量将很困难,我需要验证,但它可能针对接近于零的场进行了优化,因为这是在反馈回路中测量的目的。 为什么不能使用DRV5053? 使用离散霍尔传感器元件有什么好处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我需要测量接近1.5T的较高B场强。

    根据DRV5053数据表,最低灵敏度部分为11mV/mt。

    输出范围为~+/-1V,偏移为1V。

    这允许测量最大B场91mT。

    一般情况下,原始霍尔效应传感器允许测量更高的B场强,但不受周围电路的限制。

    这是我提出问题的地方。  我正在寻找仅允许连接原始霍尔传感器的电路/IC解决方案。

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,

    由于我们没有纸张或TI设计,因此我对您的问题进行了一些思考,并提出了一些想法。  

    一种是使用DRV411,并产生一个磁芯,可使用DRV411进行补偿。  然后测量DRV411的输出以获得磁场。  您需要对磁芯和磁增益进行表征。  这可能都太困难了,但有关您的应用程序的更多详细信息可能证明这是可能的或不可能的。    

    使用ADS124S08或ADS1247。  这些ADC具有激励电流,可用于驱动霍尔传感器并测量引脚。  使用这种方法的失败在于成本较高,而使电流产生旋转的软件也较高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,并提出一些想法。

    我已从经销商处订购了多台DRV411,并计划前往实验室查看可以执行的操作。

    这将是一个有趣的实验。  此工作可能需要一段时间才能完成。

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,

    请告诉我,如果我能在你们的实验中提供任何帮助。