This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF356:Theta JC值

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LF356
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613456/lf356-theta-jc-values

部件号:LF356

团队,

我的客户有以下问题。

您能否确认theta jc (其中jc位于设备底部… 或接头至导线),对于SOIC8封装中的lf356?  数据表仅具有theta ja。  我们的JC为65 C/W,但这只是我们数据库中SOIC 8的最高值(好的,第二高)。  我看到的40或50个值中的大多数值都在25到50之间。  不管怎样,我认为仔细检查一下是有用的,因为这在目前的重新设计中引起了设计问题,它的最大功耗为375 MW。

 

此致,

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚伦,

    LF356M
    Theta JC,Top 58.8 C/W
    Theta JB 52.8 C/W
    PSI JT 12.8 C/W
    PSI JB 52.3 C/W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,
    非常感谢您提供的信息。 由于功耗相当高,我在对该部件进行散热管理时遇到了问题。 这应该会有很大帮助。
    Kerry Querns
    联合技术航空航天系统