This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:双电流回路发射器

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609324/xtr115-dual-current-loop-transmitter

部件号:XTR115

大家好,

我们在项目中使用两个XTR115。 最初,我们为每个XTR115分别使用两个单输出DAC。 我们正计划将XTR115的两个设备切换到双输出DAC,如同所连接的电路一样。 谁能检验两个电路的电路。

此致,

Muhsin Alie2e.ti.com/.../DAC_5F00_DUAL.pdfe2e.ti.com/.../DAC_5F00_SINGLE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhsin,

    我已经查看了您的电路并提出了一些意见/问题:

    1)您在何处连接到负载? 我假设这是在P_MAG。 如果是这样,则您所包含的保护电路实际上不在当前环路中。 当您没有本地电源时,通常使用双线接口,但您的连接显示XTR的本地电源。 是这样吗? 请参阅下图了解应在何处进行这些连接。 电源和负载将通过V+和Iout之间的公共接地连接。

    2)通过上图中的连接,如果电源和输出接线不正确,D1 (或示意图中的D9/D11)可保护XTR。 您不必包含D8/D10。

    3)您将无法在此应用中使用双输出DAC。 这是因为每个XTR的IRET引脚不能连接到相同的GND,或者它们不能独立浮动至保持调节所需的电压。  

    此致,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,
    我附加了图像。 我们需要在两种配置中使用电流变送器

    1.安装R269和R279 (卸载R276和R278),D9将反向偏置,D8将正向偏置,因此电流来自V24_ISO->u70->U73->L19->D8->P_MAG。 此P_MAG连接到第二板上的R127,因此电流来自P_MAG->R127->V24_RET_ISO。

    2.安装R276和R278 (卸载R269和R279),D8将反向偏置,D9将正向偏置,因此电流来自P_MAG->D9->L18->U70->U73->V24_RET_ISO。 P_MAG连接到第二板上的R127,因此电流来自V24_ISO->R127->P_MAG。

    这两种配置是否都有效?您是否可以查看相同的配置?

    注:- V24_ISO和V24_RET_ISO,通用于展位板。

    此致,
    Muhsin Ali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhsin,

    有一件我不清楚的事,是您电路中的L18/L19实际电感器,还是这些电感器模仿了一些长线电阻? 此外,您希望在您的环境中的哪些地方遇到过压? 按照配置,我看不到电视实际打开,放置时会产生漏电流流动路径,这会给您的电流增加误差的情况。 我建议将电视直接放置在V+和IO针脚上,以保护XTR115。  

    另外,我相信您的两种配置将按预期工作。 只需确保DAC保持独立,您就不应遇到任何问题。

    此致,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,

    然后,我将在L18引脚2处提供电源,并在L19引脚2处提供GND,这将解决问题吗?

    此致,
    Muhsin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,如果L18和L19的电阻为600欧姆,则不是。 这将导致您超过XTR的符合性电压,并且它将停止调节。 我建议将电视直接放置在V+和IO上。

    此致,

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,
    那么我们是要移除电感器还是保持它?
    此致,
    Muhsin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muhsin,

    很抱歉,我的回复很晚。 在您提到的配置中,将电感器保留在电路中是很好的,因为在给定配置中,只有其中一个电感器处于环路中。 如果这两个电阻都在环路中,并且电阻为600欧姆(根据您的原理图,我假设电阻为600欧姆),那么这将导致它们之间的电压下降过多,并超过合规电压。 但是,如果一次只有一个在循环中,则说明您没有问题。