This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:为高压实施INA260

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138, INA260, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/606694/ina260-implementing-ina260-for-high-voltage

部件号:INA260
主题中讨论的其他部分:INA138INA226

大家好,我目前正在实施INA260,用于在低压线路(~12V)上测量电压和电流。 我想采用此实施并修改它以支持高压线路上的感应(~500V)。 执行此操作的最佳方式是什么? 我找到了一些关于实施INA138以进行高电压感应的文档,但我想使用INA260,因为它具有电压感应功能,内部ADC和I2C总线。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mathew,

    本应用手册 介绍了满足您的需求的可能解决方案。 该资料适用于INA226,但同样适用于INA260。

    如果您需要任何进一步的信息,请告诉我。