This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7732:LMP7732和反相

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/606076/lmp7732-lmp7732-and-phase-reversal

部件号:LMP7732

您好,有人可以告诉我,当输入通过供油轨驱动时,LMP3372是否不受输出相位反转的影响?

(当然,将输入电流限制为小于10mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据过去测试反相的设计审查,该零件可以接受超出导轨的+/-500mV VCM,而无需反相。 一旦你开始通过这一点,你将不得不担心ESD保护二极管在700mV左右的正向偏压. 如果您知道您的VCM可能超出此范围,并且可能导致违反绝对最大电源(6V),请确保您的电源可以吸收电流。 如果不能,则您需要添加一个并联TVS二极管,以便在VCM > 700mV + V+时将电源接地以并联电流。