This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:输入共模电容器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/606071/opa2192-input-common-mode-capacitors

部件号:OPA2192

大家好,

能否获得OPA2192放大器输入共模电容值的最小/最大值?

我的客户想要根据源电阻值(100k)计算CMRR。 数据表中只有一个典型值。

感谢您的回复。

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Reymond,

    Z_IC通常作为数据表中的典型值提供。 作为建议,我们可以获得与典型值的+/- 30 % 的变化。 它不应超过此范围。

    在这种情况下,它是6.4pF的+/-2pF。

    我希望这有助于进一步的计算。

    最佳,

    Miriam