This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:同相输入电压

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609274/lm339-non-inverting-input-voltage

部件号:LM339

您好,

根据LM339的数据表,输入电压范围为-0.3V至36V。 我们在电路中使用LM339作为比较器,在某些情况下,我们的输入电压为-0.7V (反相),高于技术指标。 是否会对Opam造成损坏? 在这种情况下,Opam的行为是什么? VCC为+24V和GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Anusree:


    LM339系列没有输入ESD保护二极管,因此任何负输入电压都通过各种基板接点,而这些基板接点不是为处理电流而设计的。 显然,这是坏的。 这就是为什么数据表多次警告不施加负电压的原因。 施加负电压可能会导致故障,参数转换(偏移,偏置电流)甚至永久性损坏。

    如果预期负电压是正常电压的一部分,则应使用外部肖特基钳位二极管和串联电流限制电阻器。 电流应限制在1mA或更低。 串联电阻可能是和分压器的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Anusree:

    在此特定器件的过压条件下,建议 通过添加外部串联电阻(在您的情况下大于1k),将引脚的电流限制为小于1mA。 电流限制电阻可以是任何输入分频器的一部分。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是我们的电流电路。 0.7V来自继电器开关(续流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Anusree:

    将肖特基二极管直接置于引脚8和12之间。 10k系列足以安全限制电流。

    我们指定肖特基二极管,因为它们将在早期(~400mV)导电,并承受电流的冲击。

    请勿依赖继电器回飞二极管进行钳位,因为它具有大峰值电流,并且可能具有高达-1V的峰值电压。 第二个二极管将安全地夹紧任何负电压,因为它们位于高电流路径之外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一个与Anusree的上述查询相关的问题。

     LM339DE4的数据表提到:  

    a)绝对最大输入电压最小值为-0.3V

    b)在工作条件部分,电压输入范围未提及,但 在脚注中提到" 输入或共模电压的负值不得超过0.3 V。"  

    -不清楚的是电压输入的工作范围。 请告诉我吗?

    --如果电压输入最小值为0V。 0V至-0.3V之间会发生什么 情况(如果我们将反电动势限制在-0.3V以下,那么我们将使用Schottky (如上所述)进行限制)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Anusree:

    最大工作输入电压列在电气特性表中的"共模输入范围"规格中。 它被指定为Vcc - 2V,或低于Vcc电压的2V。

    因此,如果您的电源电压为+24V,则合法输入范围为- 0.3 至+22V。

    低于-0.3V可能会导致不正确的操作(错误输出),甚至损坏,具体取决于可用的电流。 10k电阻器将限制电流。