This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:输入电阻

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/605716/lm741-input-resistance

部件号:LM741

数据表中的测试条件表明TA =25°C,VS =±20V,输入电阻为~2 MOhms。 我需要测试台示意图,以便在测试台上验证。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:
    您能告诉您使用感兴趣的确切零件号吗? 部件是塑料包装还是金属罐?
    这可能会对测试的执行方式产生影响。

    这是一个40年以上的旧零件。 我们需要进行一些调查,以确定我们是否可以找到当年工作台表征是如何完成的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kirby:

    有问题的部件是LM741,塑料封装(8针CDIP)。
    谢谢。

    杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:
    塑料封装在与陶瓷部件不同的系统上进行测试。 我正在将您的问题转给处理商业部分的专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay,

    您是否可以使用能够读取纳升安培(1nA分辨率)范围内的仪表?

    两个输入均为NPN基座,其作用类似于电流源。 随着输入差电压的变化,这些电流源的平衡会根据输入差的极性而移动到一侧或另一侧。  

    是否有理由测试此参数?