This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA354A-Q1:为什么OPA354振幅曲线不会在高频率下继续衰减?

Guru**** 1079480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA354, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/605851/opa354a-q1-why-opa354-amplitude-curve-doesn-t-continue-to-decay-in-high-frequency

部件号:OPA354A-Q1
主题中讨论的其他部件:OPA354TINA-TI

您好,

为什么OPA354振幅曲线不会继续在高频下衰减,我将其突出显示在下面? 是否有任何运算放大器具有相似的振幅曲线? 我想它会在1GHz时继续衰减,但模拟显示在1GHz时,曲线开始上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    我认为,在更高频率下频率响应的增加是OPA354 TINA-TI模型(非实际)超过1GHz的一个伪影。 该型号可能仅在1GHz以下有效。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:
    非常乐于助人,感谢你的回复!