This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6611:有关预偏置条件的解决方法

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/606248/lmh6611-workaround-about-pre-bias-condition

部件号:LMH6611

尊敬的专家:

我的客户正在考虑LMH6611。

他在通电前遇到了预偏情况。

请问您有什么建议?

——问题

在LMH6611为5V供电之前,1.8V是通电,因此0.9V是输出电压。

电流受1kohm电阻的限制。

请参阅下面的示意图。

(一)这样做是否恰当?

(2)如果问题(1)是好的,关于1千欧的电阻器,请告知最小值和最大值吗?

---

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    要回答您的问题:
    1.电路应该正常。 电压分配产生的0.9V被输出电压分配和1kohm电压分配之间的交流耦合盖阻塞。 因此,从直流支架点看,它不会真正影响LMH6611的输出电压。
    2.您可以将1kohm电阻增加到5Kohm或10kohm,这样LMH6611交流耦合输出上的电压分配对电阻的影响最小。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    感谢您的回复。

    我知道饼干没有问题,建议电阻值为5k -10k。

    我会将您的反馈发送给客户。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一