This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:考虑滞后问题

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611055/lmh7220-consideration-of-hysteresis

部件号:LMH7220

你(们)好

我们参考的是SNOA478A用户指南,我们对引入外部滞后有疑问。

根据图1中的接收器电路,反馈电阻为6Kohm。

50欧姆端接似乎作为分压器部分提供,6千欧用于滞后。

如果是,如何计算滞后?

以下滞后计算是否正确?

50欧姆/(50欧姆+ 6000欧姆)* VOD =~2.7mV ,2.7mV是否滞后?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将再次检查您用于差分比较器电路的方程式的有效性,很快就会回来。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bahram

    感谢您的合作。

    它是如何出现的?

    如果您能提供反馈,我将不胜感激。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们必须解释SNOA478A的滞后思维方式。
    是否有人可以回答?

    BestRegards